This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:输出电压纹波

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724909/tps57160-q1-vout-ripple

器件型号:TPS57160-Q1

尊敬的 TI 团队:

我对 TPS57160-Q1有一些问题、我想与您讨论一下。

下图是我们公司的电路设计:


设计参考:

问题:

当输入电压为16V (电源)且输出电压浮动时,输出电压中将出现纹波。
但是、当 Vin 增加到16.66V 时、Vout 为正常。
这种类型的问题是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chien、

    您能否发送输入电压为16V 的电路波形的屏幕截图:V12、VIN 引脚电压以及电感器电流或 PH 引脚电压。 这将帮助我们确定导致纹波的原因以及纹波是否正常。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    当 Vout 浮动时,16V、Vout、PH 引脚、Vin。

    2.连接到输出电压处的电子负载(20mA)。

    此致、Chien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来像是某种轻负载模式。 如果 Vout 被调节并且输出纹波不会令人厌烦、那么我认为这是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chien、

    自从我们上次互动以来已经有一段时间了。 我希望这是因为你的问题已经得到解决。 如果没有、请发送电子邮件、以便我们讨论您的波形。

    此致、Robert