请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS57160-Q1 尊敬的 TI 团队:
我对 TPS57160-Q1有一些问题、我想与您讨论一下。
下图是我们公司的电路设计:
问题:
当输入电压为16V (电源)且输出电压浮动时,输出电压中将出现纹波。
但是、当 Vin 增加到16.66V 时、Vout 为正常。
这种类型的问题是否可以接受?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我对 TPS57160-Q1有一些问题、我想与您讨论一下。
下图是我们公司的电路设计:
问题:
当输入电压为16V (电源)且输出电压浮动时,输出电压中将出现纹波。
但是、当 Vin 增加到16.66V 时、Vout 为正常。
这种类型的问题是否可以接受?