工具/软件:WEBENCH设计工具
我们使用下面的参考原理图构建了 LMR14030电源。 问题是输出电压随电流负载下降
例如
0A 5.06V
1A 4.48V
1.5A 4.35V
是否有任何关于这种情况发生的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用用户="Andy Chen ]
您好!
请在您的电路上进行以下更改:
1、L1=6.8 μ H
2.拆下 C13
C12=47nF
4. 将一个0.22uF 50V 陶瓷电容靠近 VIN 引脚和 D6 GND 放置
使用 E-LOAD 测试电路、查看输出是否稳定。
[/报价]
谢谢
结果解决方案 是 VIN 和 D6上的0.22uF 电容(我使用了一对0.1uF 电容、因为我有足够的电容)、而且我还必须在5.2V 线路上加强电源布线。