This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118:LM5118功率耗散

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747246/webench-tools-lm5118-lm5118-power-dissipation

器件型号:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

我的客户正在设计:

输入电压:40~60V

Vo:54V

IO:1.5A

基于 Webench、他们可以得出1.78W 功率耗散、我不确定如何计算 LM5118上的功率耗散。

您能告诉我1.78W 来自哪里、如何计算它吗?

e2e.ti.com/.../WebenchReportsServlet_5F00_thermal.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuan Wei:

    我认为 webench 考虑了 LM5118内部的以下损耗:

    (1)栅极驱动电流:Igate=2 x Qg x Fsw、其中 Qg 是每个 MOSFET 的总栅极电荷、而 Fsw 是开关频率
    (2) VCC 稳压器:它是一个 LDO、其输入电流为 Igate、因此总损耗= Vinmax x Igate
    (3)其他 IC 功耗= Vinmax x IQ、其中 IQ 是 IC 静态电流。

    因此、总 IC 功耗为 Vinmax x (Igate +IQ)。 由于 Vinmax = 60V、因此 IC 功耗可能很高(在本例中为1.8w)。

    为了降低损耗、您可以采用外部线性电路(NPN 基极跟随器、基极处有10V 齐纳二极管、发射极连接 VCC 引脚、集电极连接至 VIN 引脚、并使用大电阻将 VIN 馈入10V 齐纳二极管)。 这将关闭内部 LDO、IC 损耗将仅限制为 Vinmax x Iq。 如果您的系统具有10V 电源、您可以将其连接到 VCC 以节省上述线性电路。

    希望这能澄清。

    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:

    感谢您的快速回复。
    您是否有电路可以直接植入以降低 VCC 引脚损耗?
    客户很喜欢它。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

    类似于所附的。  选择80V 200mA NPN。  齐纳二极管也可以是11V。  可能需要在 be 两端使用影子二极管来保护 be 结。

    谢谢

    Youhao