请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的团队:
我的客户正在设计:
输入电压:40~60V
Vo:54V
IO:1.5A
基于 Webench、他们可以得出1.78W 功率耗散、我不确定如何计算 LM5118上的功率耗散。
您能告诉我1.78W 来自哪里、如何计算它吗?
e2e.ti.com/.../WebenchReportsServlet_5F00_thermal.pdf
BR
Kevin