大家好、TI 和大家好、
目前、我正在设计一个使用12.6V 电压的系统。 电池提供12.6V 电压。 我对输入使用24V 适配器。 如何修改或改进 BQ24610电路、以便在连接适配器时、为系统加电和为电池充电的输出电压为12.6V。
谢谢你。
此致、
法里兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ning、
感谢您的反馈。
1.如果我想为电池充电、同时又想为系统加电、那么电流是否会跟随我的预充电电流或充电电流?
还有一个问题、我对下面的电路有点困惑。 您能否解释 IC 如何控制 Q1和 Q2 MOSFET 的 VG? 根据我对实际电路的检查、Vs 为24V、VG 为23V。 Vgs 为-1V。 它非常接近 MOSFET Vgs 阈值。 以下是我的电路状况。
VIN/适配器=24V
VOUT=12.6V
条件=连接24V 适配器,无需任何电池。 12.6V 输出可用、不会发生故障。
谢谢你。
此致、
法里兹