This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:如何连接系统使用与电池相同电压的 BQ24610?

Guru**** 2544100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729589/bq24610-how-to-connect-bq24610-that-the-system-use-the-same-voltage-as-the-battery

器件型号:BQ24610

大家好、TI 和大家好、

目前、我正在设计一个使用12.6V 电压的系统。 电池提供12.6V 电压。 我对输入使用24V 适配器。 如何修改或改进 BQ24610电路、以便在连接适配器时、为系统加电和为电池充电的输出电压为12.6V。

谢谢你。

此致、

法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fariz、

    可以将系统负载连接在 L1和 RSR 之间、即 SRP 与必要的系统电容。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您是说我可以将我的电路修改为如下所示?

    电流如何? 我的问题是在预充电状态下。 BQ24610如何确保我的系统能够获得足够的电流? 因为在预充电状态下、电流将非常小、对我的系统而言是不够的。

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fariz、

    请移除/BATDRV 相关电路、包括 R19、R15、C15、Q3。 由于系统负载电流不会流经 RSR、因此它不受充电电流的限制。

    谢谢、


    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的反馈。

    1.如果我想为电池充电、同时又想为系统加电、那么电流是否会跟随我的预充电电流或充电电流?

    还有一个问题、我对下面的电路有点困惑。 您能否解释 IC 如何控制 Q1和 Q2 MOSFET 的 VG? 根据我对实际电路的检查、Vs 为24V、VG 为23V。 Vgs 为-1V。 它非常接近 MOSFET Vgs 阈值。 以下是我的电路状况。

    VIN/适配器=24V

    VOUT=12.6V

    条件=连接24V 适配器,无需任何电池。 12.6V 输出可用、不会发生故障。

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fariz、

    1) 1)仅将流经 RSR 的电流调节至所需的充电电流。
    2) 2)有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.8系统功率选择器。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

     如果我不想使用 BATDRV 引脚、是否可以保持未连接(NC)?

    谢谢你

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fariz、

    是的。 不连接/BATDRV 是可以的。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的澄清。 我真的很感激。

    此致、

    法里兹