This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:霍尔效应电流传感器连接- SRN 或 SRP

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730105/bq76930-hall-effect-current-sensor-connection---srn-or-srp

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好!

我计划在高侧使用霍尔效应电流传感器、而不是分流电阻器以及运算放大器、以将输出降低到 bq769x0的 SRP/SRN 限值、从而进行电流感应。

根据数据表、我认为 bq769x0的 SRN 和 SRP 引脚的最大可测量范围为400mV。

数据表显示 SRN 和 CCrange 的最小值和最大值典型值为-200mV、+200mV、SRP 为-10mV、+10mV。

所以;

我计划将电流传感器的输出降低至-200、+200范围、但应该将其连接到哪个引脚? SRP 接地、传感器连接 SRN?

此外、我还计划使用具有单独充电和放电路径的外部高侧 nfet 驱动器(bq76200)。 我是否应该使用双向传感器进行充电电流测量(并将放电路径的范围减小到0 - 200mV)或忽略充电状态(我认为仅适用于充电的 SCD 和 OCD 保护)电流检测?

谢谢、

Oğuzhan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan、

    我们没有将霍尔传感器连接到该器件的经验、但我可以看到它如何提供一些优势-更低的功率损耗和可能更高的精度。 您建议的连接听起来正确、但您需要确保电路的输出为 ADC 提供预期电压。

    对于使用单独的充电和放电路径、我随附了一份文档、该文档可能有助于突出显示潜在问题并提供一些建议。 这些示例使用的是低侧驱动器、但可能仍然适用。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Split_2D00_path_2D00_load_2D00_detect.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的快速响应和文档。 我想我将使用单独的放电/充电路径、并仅在放电路径上使用传感器。

    但请帮助我澄清一点(也许我认为根本是错误的);

    数据表显示 SRN 范围为-200 -+200mV、SRP 为-10 -+10mV。

    数据表上的典型应用还显示了如下连接:

    据此、SRN 引脚上的电压应更接近接地(0mV)。 电流变为 Rsns、这会产生电压差(欧姆定律)、因此 SRP 与接地相比应更加偏离(我假设在正极侧)。

    但数据表上显示的 SRP 范围更有限。 我在这里错过了什么?

    此致、

    Oğuzhan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oğuzhan、

    SRP 引脚应连接到 VSS、SRN 引脚上的电压将根据电流的幅度和方向而变化。 SRN 引脚应连接到 PACK-。 当没有电流流动时、这些电压将是相同的。

    我认为这种困惑与 VSS 有关。 VSS 也称为 BATT-、它与 PACK-不同。 这里有一个关于这个主题的很好的讨论: e2e.ti.com/.../585790

    我希望这有助于澄清。

    此致、
    Matt