主题中讨论的其他器件:BQ76200
您好!
我计划在高侧使用霍尔效应电流传感器、而不是分流电阻器以及运算放大器、以将输出降低到 bq769x0的 SRP/SRN 限值、从而进行电流感应。
根据数据表、我认为 bq769x0的 SRN 和 SRP 引脚的最大可测量范围为400mV。
数据表显示 SRN 和 CCrange 的最小值和最大值典型值为-200mV、+200mV、SRP 为-10mV、+10mV。
所以;
我计划将电流传感器的输出降低至-200、+200范围、但应该将其连接到哪个引脚? SRP 接地、传感器连接 SRN?
此外、我还计划使用具有单独充电和放电路径的外部高侧 nfet 驱动器(bq76200)。 我是否应该使用双向传感器进行充电电流测量(并将放电路径的范围减小到0 - 200mV)或忽略充电状态(我认为仅适用于充电的 SCD 和 OCD 保护)电流检测?
谢谢、
Oğuzhan μ A