大家好、
我的客户在3.3V 至12V/0.5A 应用中使用 TPS55330、并观察到输出电压和大浪涌电流阶跃增加。
下面是原理图:
这可能是什么原因、我们如何解决这个问题?
谢谢!
许耀明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roy、
这是 TPS55330的预期行为。 延迟时间是由 SS 引脚从0V 充电 至初始软启动点引起的。