This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:输出电压和大浪涌电流的阶跃增加

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724616/tps55330-step-increase-in-output-voltage-and-large-inrush-current

器件型号:TPS55330

大家好、

我的客户在3.3V 至12V/0.5A 应用中使用 TPS55330、并观察到输出电压和大浪涌电流阶跃增加。

下面是原理图:

这可能是什么原因、我们如何解决这个问题?  

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能否在5ms/div 的同时显示 Vin、EN 信号? 我想知道序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    请在下面查找范围。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Roy、

    您能否同时显示电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    请找到所附的波形。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    很奇怪、浪涌电流是在启动接近完成后出现的!  尝试将 ss 电容器增加到47nF、以检查它是否为装订线?

    顺便说一下、负载条件是什么? 此时您是否突然增加了负载?  动态负载变化也会导致类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我们已经找出了浪涌电流的原因、这是由于连接到12V 输出的电路造成的。

    但是、我们还有另一个关于软启动的问题。 正如您在下面的2个波形中看到的、EN 和 SW 的上升沿之间存在几 ms 的延迟。 这种情况发生在客户的电路板和 EVM 上。

    客户电路板:(CH1:EN、CH2:Vout、CH3:SW)

    EVM:

    您知道原因是什么吗? 它是否是 TPS55330的预期行为?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这是 TPS55330的预期行为。 延迟时间是由 SS 引脚从0V 充电 至初始软启动点引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    在数据表中、我在哪里可以找到这种行为的描述? 但是我找不到任何东西。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以在 TPS55330 EVM 用户指南图11或数据表图23中找到它。  几乎所有升压或降压转换器都有类似的现象。