This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:VBIAS=3.3V 时 TPS74801的 VDO 与 VbaIS-Vout 对比

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696058/tps74801-vdo-vs-vbais-vout-of-tps74801-at-vbias-3-3v

器件型号:TPS74801

你(们)好

我的客户在 Vin=1.8V、Vout=1.5V、Iout=0.5A 和 VBIAS=3.3V 下使用 TPS74801。
当 VBIAS 为5V 时、压降电压与 VBIAS-Vout 之间的关系图6
 图6显示了在 VBIAS=5V 时最小压差与 VBIAS-Vout 之间的关系。
在 VBIAS=3.3V 时是否有相同的数字?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    图6涵盖了您的应用条件、因为对于任何 Vbias、曲线都是相同的。  您的数据将处于 Vbias - Vout = 1.5V

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢你的答复。
    请允许我向您提出更多问题。
    我认为“6.3建议运行条件”中的 VDO (VBIAS)是“6.5电气特性”中的 VBIAS 压降。
    这是我的理解是否正确?
    如果理解正确、那么 VBIAS_MIN 的 Vout+1.6V 吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    正确的是、这两行是相关的。 我们建议应用将 Vbias 设置为 Vout + 1.6V、以确保应用具有足够的 Vbias 余量、从而确保应用不会在温度和工艺过程中进入压降。 这是因为 Vbias 压降最大值为1.6V

    非常尊重、
    Ryan