请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 你(们)好
我的客户在 Vin=1.8V、Vout=1.5V、Iout=0.5A 和 VBIAS=3.3V 下使用 TPS74801。
当 VBIAS 为5V 时、压降电压与 VBIAS-Vout 之间的关系图6
图6显示了在 VBIAS=5V 时最小压差与 VBIAS-Vout 之间的关系。
在 VBIAS=3.3V 时是否有相同的数字?
此致、
横田洋三