请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 您好!
TPS82130是否允许按如下方式输入即时使能?
黄色:VIN、绿色:EN
EN 不会超过绝对电压(VI+0.3V)。
另一家供应商的 IC 似乎受到限制、超出 EN。
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.