This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:即时启用

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695830/tps82130-instant-enable

器件型号:TPS82130

您好!

TPS82130是否允许按如下方式输入即时使能?

黄色:VIN、绿色:EN  

EN 不会超过绝对电压(VI+0.3V)。

另一家供应商的 IC 似乎受到限制、超出 EN。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    您的问题并不完全清楚。

    可以、您可以将 EN 连接到 Vin。 不能、您不能将 EN 置于 Vin 之上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Glaser-San、

    感谢您的回复、很抱歉我不确定的解释。

    我的客户担心设备在即时 EN (如上所述)下工作不正常、因为另一个销售商的 IC 出现了问题。
    (我仍然不知道问题的详细信息。)

    如果您听说过有关 TPS82130的此类问题、请告诉我。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    不、我没有看到上面的波形有任何问题。 EN 不会超过 Vin。 它看起来会短暂地尝试升高、但随后又会降低。 这是可以的。