Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24100 主题中讨论的其他器件:BQ24210
您好!
ICHG < 250mA 时内部设置的终止电流是多少?
我有一个350mAh 电池、但快速充电限制为0.5C、因此 ICHG 为175mA。 在1月15日的数据表中、电气技术规格仅给出了大于250mA (8-12%)的值。 第8.4.5.7段给出了20%的数字。
谢谢、
Pete、