This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:针对快速充电的终止电流(&L);250mA

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718700/bq24100-termination-current-for-fast-charge-250ma

器件型号:BQ24100
主题中讨论的其他器件:BQ24210

您好!

ICHG < 250mA 时内部设置的终止电流是多少?

我有一个350mAh 电池、但快速充电限制为0.5C、因此 ICHG 为175mA。 在1月15日的数据表中、电气技术规格仅给出了大于250mA (8-12%)的值。 第8.4.5.7段给出了20%的数字。

谢谢、

Pete、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    用户通过为 RISET2选择适当的值来设置 ITERM、如下公式所示:

    电气特性表显示了 ITERM 的范围  为 15-200mA、精度为+/- 20%。

    您在数据表中的什么位置? 我找不到对第8.4.5.7节的任何引用、也找不到您提到的数字。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    感谢您的快速响应。 我在标题中做了一个关键的拼写错误-应该是 BQ24210。

    您是否希望我发布另一个标题正确的问题以保持清晰?

    抱歉、

    Pete。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    感谢您的澄清! 是的、请在新主题中再次询问此问题。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品