Other Parts Discussed in Thread: UCC29002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 使用 UCC29002时、我注意到轻负载下会出现振荡。 在低电流下、注意到0.5A 区域出现了限制周期振荡。 在下面的捕获中、 蓝色走线是输出电压、青色走线是负载共享总线。
这些转换器在输出拉电流之间切换。 以下捕捉显示了我的每个转换器的测量电流。
有什么想法导致这种行为以及如何消除这些振荡?