This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:轻负载时振荡

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717528/ucc29002-oscillations-at-light-load

器件型号:UCC29002

使用 UCC29002时、我注意到轻负载下会出现振荡。 在低电流下、注意到0.5A 区域出现了限制周期振荡。 在下面的捕获中、 蓝色走线是输出电压、青色走线是负载共享总线。

这些转换器在输出拉电流之间切换。 以下捕捉显示了我的每个转换器的测量电流。

有什么想法导致这种行为以及如何消除这些振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett Bryan、
    您能否提供以下信息:
    (1)负载共享控制器电路的 pdf 原理图
    (2)针对整个系统和每个负载模块的负载共享要求的设计规格
    (3)主电源的 pdf 原理图

    它看起来肯定是不稳定的、需要上述信息来帮助了解原因。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett Bryan、
    我将此主题标记为已关闭、因为问题直接通过电子邮件得到解答。
    此致
    John