Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
主题中讨论的其他器件:TPS54335A
尊敬的所有人:
TPS54331DDAR 输入 UVP 点设置 精度和转换重启问题:
我最近尝试使用这个芯片。 我根据规范中建议的计算方法设置 UVP 点、但发现它非常不准确!
我尝试根据理论值将 UVP 设置为4.5V、但3.8V 的实际测量停止工作、 在关断?后立即执行重启操作
建议的客户说明:
我的设计:4.5V UVP、6.6V START (基于 推荐的计算方法)
CH1:输入 CH2:OUT 3V3
输入断电过程: 查看此图、UVP 点 实际测量值3.8V 停止工作、 关机后立即重新启动操作!
CH1:输入 CH2:VOUT CH3:引脚8 (SW 点)
为什么 会出现这种现象? 我想 这是输入 UVP 的内部上 MOS 驱动欠压信号???