This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DDAR 输入 UVP 点设置精度和转换重启问题

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931322/tps54331-tps54331ddar-input-uvp-point-setting-accuracy-and-slef-restart-problems

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件:TPS54335A

尊敬的所有人:  

    TPS54331DDAR  输入 UVP 点设置 精度和转换重启问题:


我最近尝试使用这个芯片。 我根据规范中建议的计算方法设置 UVP 点、但发现它非常不准确!

我尝试根据理论值将 UVP 设置为4.5V、但3.8V 的实际测量停止工作、 在关断?后立即执行重启操作

建议的客户说明:

我的设计:4.5V UVP、6.6V START (基于 推荐的计算方法)

CH1:输入   CH2:OUT 3V3   

输入断电过程: 查看此图、UVP 点  实际测量值3.8V 停止工作、 关机后立即重新启动操作!

CH1:输入 CH2:VOUT CH3:引脚8 (SW 点)

为什么 会出现这种现象?   我想  这是输入 UVP 的内部上 MOS 驱动欠压信号???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 UVLO 触发和器件停止开关之间存在一定的延迟。 因此、您可以将 VIN 降低0.1V x 0.1V、以检查其是否准确。

    1.25V 使能电压在大规模生产过程中也会有一些变化、因此您可以测量确切的 EN 电压并比较公式(1)(2)以检查哪里不准确。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent  :

    规格未给出使能阈值的下限,很 难知道合理的设计容差。

    CH1:输入 CH2:EN 引脚 CH3:使   能阈值 看起来低于1.21V, 其他芯片是否低于?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我什么是使能电阻器吗? 我无法在您的原理图中看到清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    高分辨率1MR、低 分辨率180KR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我仔细检查了公式(2)中是否存在一些误差。 Vstart 应该是 Vstop。 请参阅以下公式。它来自 TPS54335A 数据表第13页。 然后、您可以计算出 Vstop 大约为3.9V、类似于您测量的值。

    您测量的第二个脉冲不是来自器件重新启动、这是因为在非常慢的关断条件下、VIN_UVLO 无法完全关断 MOSFET 驱动器电路并导致开关产生脉冲。 如果您想确认重新启动电压、可以将 VIN 从0扫描为高电平以进行监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

       

        您能否帮助 更改 TPS54331DDAR 的规格 、以便我们 能够确定 最坏情况分析报告的设计容差。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    是的、我正在提交数据表更改请求、但它仍处于审批流程中。 它可能仍需要1~2周。 感谢您的理解。