This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:为多个模拟板提供2.5V/-2.5V 电源的可靠电源设置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TPS62802, TPS62808, TPS62840, LM2776, TPS7A20, LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930115/lm27762-reliable-power-setup-to-supply-2-5v--2-5v-for-multiple-analog-boards

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:TPS7A39TPS62802TPS62808TPS62840LM2776TPS7A20LP5907

我们之前使用 LM27762DSSR 为模拟多板系统供电。 然而、我们发现、当它远离特定的电路板或电力需求变化时、它是不可靠的。 最近、与 TI 交谈时、我们被要求在前面放置一个双轨 LDO 以稳定电源。 在这种情况下,我们考虑有两个选择:

-使用 LM27762DSSR 并将其输入到 TPS7A39等双轨 LDO、以稳定2.5V 和-2.5V 的电源轨

-使用简单的 LDO 来实现2.5V 电压、使用仅用于-2.5V 电压的电荷泵、后跟一个负电源轨 LDO

这是一个由锂聚合物电池供电的应用我们的主 PMU 包括 BQ25155YFPR 电池充电器、用于生成1.8V 电源轨的 TPS62802降压稳压器和用于生成3V3电源轨的 TPS745-3V3 LDO。  

您能不能建议我们在您的生态系统中使用的最可靠的电路和组件。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raza、

    我正在处理您的请求。

    您是否希望继续使用电荷泵和 LDO、或者我们是否还可以为 2.5V 和-2.5V 电源轨建议降压。

    您能否分享系统的方框图以更好地了解并提出最佳解决方案?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    只要它能为多个电路板提供干净稳定的电源、我们就可以选择任何选项。 我们最好选择一种总体占用空间更小、成本低且效率高的解决方案。 以前仅使用电荷泵的情况因功率需求的变化而不稳定、因此我们决定在前面使用 LDO 来稳定它。 下面是电流方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raza、

    我可以为您的应用推荐一些降压转换器。  我仍然不清楚2.5V 和-2.5V 电源轨的总负载。 尽管如此、请在下面查找有关我们的小尺寸高效降压转换器的一些建议:TPS62840、TPS6282x 或 TPS62808

    请查看数据表、如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62840.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62825.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62808.pdf

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Febin、  

    仅使用降压转换器时、我担心会产生耦合到传感器模拟信号的噪声。 您认为这些是否适合用于 LDO 上的敏感模拟电路?

    Raza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raza、

    这取决于 模拟电路的噪声要求。 与 LDO 不同、降压转换器具有固有的开关噪声、但效率和热性能优于 LDO。 降压/LDO 的最大负载是多少?   与降压转换器相比、LDO 在负载条件下的功耗更高。

    如果噪声灵敏度至关重要、则最好使用 LDO、否则必须将降压转换器与二阶 LC 滤波器配合使用。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在这种情况下、您能为我们的问题提出基于 LDO 的解决方案吗? 我建议在电荷泵前面使用 LDO 的选项是否看起来是可行的选项? 你有更好的建议吗? 驱动的总负载小于50mA。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对该解决方案感兴趣! 不过 、我的用例略有不同。 但是、我将使组件紧密地连接在一起、因此降压解决方案并不理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raza、   

    TPS7A39的主要特性 是启动跟踪、如下所示:

    为了使 LDO 正确调节和滤除来自直流/直流或电荷泵的任何纹波、最好使用|VIN||||VOUT|+/-0.5。 以下是 PSRR 波形图、其中显示了 VIN 和 VOUT 之间更宽的差值如何影响性能。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 为了确认您建议以3V 电压运行电荷泵以从 LDO 获得2.5V 电压轨、对吧?

    我还有2个问题:
    -您是否对双电荷泵+双轨 LDO 有更好的器件建议? LM2776似乎已经内置了电荷泵和 LDO。 您是否建议 放置另一个外部 LDO 来稳定电源?
    -您是否对正独立2.5V LDO 和负电荷泵+负轨 LDO 有更好的器件建议?

    此外、这两种选项中的哪一种可提供更好的性能和稳定性?  

    最棒的

    Raza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raza、

    谢谢。 为了确认您建议以3V 电压运行电荷泵以从 LDO 获得2.5V 电压轨、对吧?  是的、最低3V 以确保最佳性能。  

    我还有2个问题:
    -双电荷泵+双轨 LDO 是否有更好的器件建议?  LM2776似乎 已经内置了电荷泵和 LDO。 您是否建议放置另一个外部 LDO 来稳定电源?  我不确定最好的建议是什么、这可能取决于您的实际负载电流。 电荷泵往往随负载的变化而有所变化。 因此、如果使用电荷泵、请确保它在满负载下能够提供至少3V 的电压。  
    -您是否对正独立2.5V LDO 和负电荷泵+负轨 LDO 有更好的器件建议?  目前不是。 这是我已经做了相当一段时间的事。  

    此外、这两个选项中的哪一个可提供更好的性能和稳定性 、我认为 TPS7A39方法更稳定、因为启动跟踪可确保正负电源轨同时出现。 这有助于缓解启动问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为此解决方案提供最佳组件:


    -使用简单的 LDO 来提供2.5V 电压和

    -仅适用于-2.5V 的电荷泵、后跟负电源轨 LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raza、

    我认为正电源轨最简单的器件可以是 TPS7A20。 对于负电源轨、它将是 TPS723。 虽然不在 LDO 产品线中、 但 LM2776 可能会产生负电源轨。  

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您能评论一下 TPS7A20的未来供货情况吗? 我看到它处于预览状态、而不是当前处于活动状态。 我目前使用的是 LP5907、因为它处于活动状态、但 TPS7A20具有卓越的品质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    X2SON 封装现在提供样片。 所有封装选项都应在10月底之前发布。