主题中讨论的其他器件:TPS7A39、 TPS62802、 TPS62808、 TPS62840、 LM2776、 TPS7A20、 LP5907
我们之前使用 LM27762DSSR 为模拟多板系统供电。 然而、我们发现、当它远离特定的电路板或电力需求变化时、它是不可靠的。 最近、与 TI 交谈时、我们被要求在前面放置一个双轨 LDO 以稳定电源。 在这种情况下,我们考虑有两个选择:
-使用 LM27762DSSR 并将其输入到 TPS7A39等双轨 LDO、以稳定2.5V 和-2.5V 的电源轨
-使用简单的 LDO 来实现2.5V 电压、使用仅用于-2.5V 电压的电荷泵、后跟一个负电源轨 LDO
这是一个由锂聚合物电池供电的应用我们的主 PMU 包括 BQ25155YFPR 电池充电器、用于生成1.8V 电源轨的 TPS62802降压稳压器和用于生成3V3电源轨的 TPS745-3V3 LDO。
您能不能建议我们在您的生态系统中使用的最可靠的电路和组件。