您好!
我使用了 LM25088转换器、专为24V 输入和5V/10A 而设计。 空载时的输出为5V、但当我们在0.7A 点后开始增加负载时、输出电压突然下降至1.2V。 我使用 WebBench 来设计电路。 下面是电路、我还观察到、当开关频率变为1.2V 时、开关频率从250kHz 下降到15kHz。 请帮帮我
谢谢、此致、
Vara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
以下是一些其他想法:
请使用网站上的计算器工具仔细检查您的设计
2.我没有看到 R6的感测线路。 引脚11和引脚12都必须是专用于 R6的走线。
3.当输出下降时,检查 SW 波形是否稳定。
4.仔细检查 C1的值。
5.在正常和不良行为期间检查 VCC 引脚上的电压。
6.布局有点难读;能否发送更高分辨率的图片。 或 Altium 文件。
7.您可能需要使用您的组件修改 EVM 并进行检查。
谢谢