This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流转换器电路

Guru**** 2517460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2373, PMP21103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188042/isolated-dc-dc-converter-circuit

主题中讨论的其他器件:UCC2897ATPS2373PMP21103UCC2897

您好!  

我们正在寻找隔离式直流/直流转换器电路、以将输入直流、PSE 输出与系统电源和相关组件隔离。 请查看随附的方框图。

输入电源为54VDC、用作 PoE PSE 电路的电源、以馈入 LAN4端口。

您可以为我们推荐 PWM 电路吗?  

非常感谢、

Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否共享隔离式直流/直流转换器需要提供的输出电压和电流?

    您的应用是否有任何其他设计限制、如尺寸、成本、效率?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流输出:12V 电压、电流:2A。  低成本和高效率的设计。

    我们的供应链也关注组件提前期。

    谢谢、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我会推荐 UCC2897A。 在本 参考设计中、它用作 PoE 设备的42.8-57V 输入至12V 输出2.5A 电源。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的建议。

    由于我们不需要 PD 电路、因此我们可以仅保留 UCC2897A 相关电路(给定链接的参考原理图中的第4页)并删除 TPS2373部分、对吧?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正确答案:您可以使用 UCC2897A 电路、而不使用 TPS2373部分。

    表2上的 SS 信号 来自 TPS2373的 PG、如果移除 TPS2373、则需要对其进行修改。 此外、请注意用于 VCIN 和 VCOUT 之间偏置电源的二极管。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的确认、我们将为您的审核出一份精神。

    谢谢、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    听起来不错、当您准备好时、我很乐意帮助您查看原理图。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    随附的文件是供您查看的原理图。 (文件:"通用54V D 至 D.pdf")

    非常感谢

    Jeff

    e2e.ti.com/.../Generic-54V-D-to-D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请在随附的文件中找到我的评论。

    e2e.ti.com/.../7144.Generic-54V-D-to-D.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢您的快速回答。

    我们将检查您的意见并更新原理图。

    非常感谢。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    已添加的文件是供您查看的更新版本。

    谢谢、

    Jeff

    e2e.ti.com/.../Generic-54V-D-to-D_5F00_20230213.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    另请参阅我之前在 PMP21103中添加同步整流器 MOSFET 的标记。

    UCC2987A 适用于有源钳位正向拓扑、因此您还需要包含有源钳位复位 MOSFET。

    为此、您可以参考 PMP21103原理图或 UCC2897AEVM 评估板|德州仪器 TI.com。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    附加文件是另一个 UCC2897设计。 我们可以采用这个吗?

    它似乎相对简单。

    谢谢、

    Jeff

    e2e.ti.com/.../8726.WBDesign7.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、此设计也适用于 UCC2897A。  

    您可以考虑添加纹波/EMI 输入滤波器、因为 Webench 设计不包含这一点。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢你的帮助。 随附的文件是更新的原理图。

    请仔细查看此电路并获取您的意见。

    非常感谢您、

    Jeff

    e2e.ti.com/.../Generic-54V-D-to-D_5F00_20230221.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    原理图对我来说很好。

    谢谢、

    Joseph