Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2373, PMP21103
您好!
我们正在寻找隔离式直流/直流转换器电路、以将输入直流、PSE 输出与系统电源和相关组件隔离。 请查看随附的方框图。
输入电源为54VDC、用作 PoE PSE 电路的电源、以馈入 LAN4端口。
您可以为我们推荐 PWM 电路吗?
非常感谢、
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
正确答案:您可以使用 UCC2897A 电路、而不使用 TPS2373部分。
表2上的 SS 信号 来自 TPS2373的 PG、如果移除 TPS2373、则需要对其进行修改。 此外、请注意用于 VCIN 和 VCOUT 之间偏置电源的二极管。
谢谢、
Joseph
您好、Joseph、
随附的文件是供您查看的原理图。 (文件:"通用54V D 至 D.pdf")
非常感谢
Jeff
尊敬的 Jeff:
请在随附的文件中找到我的评论。
e2e.ti.com/.../7144.Generic-54V-D-to-D.pdf
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Joseph
您好、Joseph、
已添加的文件是供您查看的更新版本。
谢谢、
Jeff
尊敬的 Jeff:
另请参阅我之前在 PMP21103中添加同步整流器 MOSFET 的标记。
UCC2987A 适用于有源钳位正向拓扑、因此您还需要包含有源钳位复位 MOSFET。
为此、您可以参考 PMP21103原理图或 UCC2897AEVM 评估板|德州仪器 TI.com。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、
Joseph
您好、Joseph、
附加文件是另一个 UCC2897设计。 我们可以采用这个吗?
它似乎相对简单。
谢谢、
Jeff
您好、Joseph、
非常感谢你的帮助。 随附的文件是更新的原理图。
请仔细查看此电路并获取您的意见。
非常感谢您、
Jeff