This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:基于 LMR38010F 的降压转换器的稳定性分析

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221299/lmr38010-stability-analysis-of-the-buck-converter-based-on-lmr38010f

器件型号:LMR38010

您好!

我们已基于模拟开关 LMR38010F 设计了降压转换器。 在 WEBENCH 工具中检查电路后、我们向转换器添加了一些额外的组件。

现在、我们必须检查此降压转换器的稳定性(即相位裕度、过冲、下冲、交叉频率等)

我共享系统参数以便更好地理解。

输入电压

10V 至56V

输出电压

5V

输出电流

1a.

开关频率

405.78 kHz

预期效率

82.168 %

总 Pd

~1.09W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、作为决定稳定性的主要因素的输出电容似乎太低了。

    我建议将10uF 输出电容器数量增加到至少5个总数、以使最小有效电容高于下面数据表片段中指定的值。

    其他所有内容都显示正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的答复。

    好的、如果考虑您的观点(再增加4个10uF 的电容器)。 如前所述、我仍然需要对电路进行仿真、以检查关键参数。

    我对用于实现更佳稳定性的相位裕度、过冲和下冲值非常感兴趣。

    此外、我还必须检查此转换器在85°C 环境温度下的性能。 对比。

    请帮助我做同样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayyed,

    不用客气。

    在 webench 设计的"系统信息"选项卡中、可查看环路分析参数。

    过冲和下冲计算、以及设计的"All"选项卡中提供了结温升高情况。

    我为您开始了 webench 设计、我提供了以下链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    我想对 WEBENCH 工具不提供的该电路进行仿真。 我可以看到建议的原理图、并且只能导出 BOM 和一些图。

    我已经要求大家根据我之前分享的实际电路查看真正的稳定性波形/数据。

    我希望您能理解我的担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的澄清、Sayyeed。

    我会看到我们是否可以为该工具激活仿真、这样您就可以在您打算运行时看到稳态/瞬态波形。  

    我们在数据表("应用"部分)中提供了一些内容、这些内容在我研究过程中可能有用、也可能不有用。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr38010.pdf?ts=1682984091169&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR38010%253FHQS%253Dti-null-null-verifimanuf_manuf-manu-pf-octopart-wwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    这两者是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayyeed、

    我在内部提出了一个请求、要求为器件激活仿真。

    它正在开发中、但需要一些时间才能完成。 我想估计比赛将在本月上半年进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    我希望您现在已经完成了仿真。

    请在同一位置更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayyed:

    我提交了一个 TT 以解决该问题。

    勾选标记为高度重要、表明目前正在进行此项工作。

    我希望尽快完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    这是大约四个星期的机票生成。 今天、如果您不确定对应的分辨率、那么我什么时候可以预期解决方案呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    这是大约四个星期的机票生成。 今天、如果您不确定对应的分辨率、那么我什么时候可以预期解决方案呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayyed:

    很抱歉耽误你的时间。

    我已要求他们了解他们是否可以在未来几天内完成、并提供完成日期。

    Webench 团队不在不同的时区、因此我可能要等到下一个工作日才会作出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、马上更新我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayyed:  

    我们正在验证该模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    我希望您能在1-2天内发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayyeed、

    SIM 现已可用于 LMR38010FS。 我在下面为您开始了设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi