主题中讨论的其他器件: TPS552882、 TPS55288
大家好、
我有两个问题、
1.这个波纹方程,是峰峰值吗?
2.对于总纹波电压,ESR 纹波电压 和 电容纹波电压是否应该一起使用?
3.他们使用升压进行计算的原因是因为它们会增加纹波、这一点更为关键、对吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Fred:
对于此功率级别、输出功率约为80W、无法使用 TPS552892、建议使用 TPS552882。
我明天将使用 TPS552882进行基准测试、这可以吗? 110uF 电容是有效值吗?
公式16也是粗略计算公式、未考虑电流纹波。 当 Fsw 增加时、电流纹波可以降低、因此电压纹波也会降低。 当多个 MLCC 并联时、ESR 也会更小、因此公式17处的电压纹波不能忽略。
此致、
布莱斯
尊敬的 Fred:
1.抱歉、我这边出了差错、我在2MHz 开关频率下进行了基准测试、结果器件触发了热关断。 但℃、我将其工作频率设置为400kHz、同时温度存在62 ̊ C、因此 TPS552892仍可使用、但需要工作频率在400kHz 左右。
2.是的。
3.输出侧为何具有330uF 的电容? 这是铝电解电容器吗? 使用此300uF 电容器、可以更轻松地实现50mV 的纹波。
此致、
布莱斯
尊敬的 Fred:
在3.9A 负载过重的情况下、实现这种低电压纹波实在是太困难了、我尝试了许多组合、最终获得了令人满意的结果、如下所示。
Pic01:FSW=600kHz、 CH1-Vin_AC、CH2-Vout_AC。 输入:330uF,输出:0.1uF+3*10uF+2*22uF+220uF+330uF+220uF。
输出电压纹波> 50mV。

Pic02: fsw=1MHz、 ch1-Vin_AC、ch2-Vout_ac。 输入:330uF,输出:0.1uF+3*10uF+2*22uF+220uF+330uF+220uF。
输出电压纹波< 50mV。

在1MHz 频率下运行时、器件温度约为95C。
此致、
布莱斯
布莱斯、您好!
理解、因此您认为最高1MHz 的频率最终是必要的。
有三件事需要与您确认、以 确保我们确实尽最大努力。
1. 再次确认测试时,您的输入电压是 19.5V ,输出电压也是19.5V ,输出波纹仍然高于50mV ,对吗?
2.我知道瓶颈是 ESR,我知道 ESR 受"ESR"和"开关频率"的影响,但如果我们增加电容器,降低等效 ESR,它可能会得到更多的改善,还是你认为增加开关频率仍然是不可避免的?
3.最后、 您测试的电感是什么?
我们是否可以增加电感值以减少电流纹波?
此致、
弗雷德