This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:36V VBATT 短路保护/隔离

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S703-Q1, TPS25810-Q1, TPS25830A-Q1, TPD4S311A, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239111/tps25810-q1-36v-short-to-vbatt-protection-isolation

器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25830A-Q1TPD4S311ATPD6S300A、TPD2S703-Q1

您好  

我们想通过 TPS2580-Q1实现汽车 Type-C 解决方案 我们如何为 ISO 16750-2添加外部保护 IC 或分立式部件"36V VBATT 短路保护/隔离"?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们似乎没有这么高的防护装置,让我再次与 Leanne 确认,并给你一些反馈今天,谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    主电源的电压是多少? 在汽车应用中、该电压通常为12V -16V。 在这种情况下、VBATT 短路保护需要高达18V 的 OVP。 您可以考虑使用 TPS25830A-Q1来实现具有 VBATT 短路和 IEC 61000-4-2 ESD 保护的汽车类 C 类解决方案。 TPS25830A-Q1是新一代 TPS25810-Q1、在单芯片中集成了强大保护功能和降压转换器。

    您的应用是什么?您希望对 Type C 连接器的哪些引脚提供保护?

    如果包括 CC1、CC2引脚、我们就有分立式保护器件、如 TPD6S300A 和 TPD4S311A。 这些器件支持 CC1、CC2、SBU1、SBU2或  CC1、CC2、DP、DM VBUS 短路24V 耐压 OVP 和 IEC ESD 保护。 这两个器件不是汽车级。

    如果不包括 CC1、CC2、TPD2S703-Q1则是 DP、DM 上 VBAT 短路和 IEC ESD 保护的保护器。

    Br

    莱讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leanne

    我们的目标是 采用24V 汽车电池实现 USB 3.0 Type-C (不带 PD)。 按照 ISO 16750-2要求、在高达36V 的电压下执行电池供电测试。

    TPS25830A-Q1 在 VBUS、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚上支持电池短路保护、但容差仅高达18V、不符合我们的要求。 因此、是否有任何可行的分立式器件可以满足我们的要求?

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    感谢您提供有关应用程序的信息。 了解这是24V 汽车电池。

    我拥有路线图器件、可支持24V 电池上的此应用。 您能否为我提供电子邮件地址或贵公司? TI 现场资源部门将与您联系、为您介绍预生产器件。

    Br

    莱讷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leanne

    我的 TI FAE 联系窗口是 Eddie Chou。 我还会咨询他(离线)、了解即将在第三季度发布的新器件、  

    然而、 我们想检查是否有设计分立(保护)器件的可能性?

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们的新器件将于24年第1季度推出样片。我将新器件的介绍发送给周德玲。 他可能会在稍后与您分享。

    Br

    莱讷