主题中讨论的其他器件: TPS25830A-Q1、 TPD4S311A、 TPD6S300A、TPD2S703-Q1
您好
我们想通过 TPS2580-Q1实现汽车 Type-C 解决方案 我们如何为 ISO 16750-2添加外部保护 IC 或分立式部件"36V VBATT 短路保护/隔离"?
此致、
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们想通过 TPS2580-Q1实现汽车 Type-C 解决方案 我们如何为 ISO 16750-2添加外部保护 IC 或分立式部件"36V VBATT 短路保护/隔离"?
此致、
文森特
您好、Vincent:
主电源的电压是多少? 在汽车应用中、该电压通常为12V -16V。 在这种情况下、VBATT 短路保护需要高达18V 的 OVP。 您可以考虑使用 TPS25830A-Q1来实现具有 VBATT 短路和 IEC 61000-4-2 ESD 保护的汽车类 C 类解决方案。 TPS25830A-Q1是新一代 TPS25810-Q1、在单芯片中集成了强大保护功能和降压转换器。
您的应用是什么?您希望对 Type C 连接器的哪些引脚提供保护?
如果包括 CC1、CC2引脚、我们就有分立式保护器件、如 TPD6S300A 和 TPD4S311A。 这些器件支持 CC1、CC2、SBU1、SBU2或 CC1、CC2、DP、DM VBUS 短路24V 耐压 OVP 和 IEC ESD 保护。 这两个器件不是汽车级。
如果不包括 CC1、CC2、TPD2S703-Q1则是 DP、DM 上 VBAT 短路和 IEC ESD 保护的保护器。
Br
莱讷
你好,Leanne
我们的目标是 采用24V 汽车电池实现 USB 3.0 Type-C (不带 PD)。 按照 ISO 16750-2要求、在高达36V 的电压下执行电池供电测试。
TPS25830A-Q1 在 VBUS、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚上支持电池短路保护、但容差仅高达18V、不符合我们的要求。 因此、是否有任何可行的分立式器件可以满足我们的要求?
此致、
文森特