This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410:轻负载模式下的效率

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36501, LMR36502, LMR36500, LMQ66410, LMR43610, LMR36506, TPS7A26, TPS62903, TPS62901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326757/lmq66410-efficiency-at-light-load-mode

器件型号:LMQ66410
主题中讨论的其他器件: LMR43610、LMR36501 、LMR36500、LMR36502 LMR36506、TPS7A26TPS62903TPS62901

您好、TI 团队、

我们一直在将 TPS62740DSSR 用于低功耗应用。 在其他优秀特性中、该器件的10µA 输出电流效率高达90%。

但是、需要对电压输入的新要求、在这种情况下、应用需要4V 至16V 的输入电压、 最大负载电流< 300mA。
此外、在 轻负载下运行时还需要高效率。


 尽管 转换器的输入范围(高达36V)和最大电流是比所需参数更大的参数、但 LMQ66410似乎适用于此应用。
 -是否有任何其他选项可以建议?  
 -即,LMR43610似乎也是一个不错的选择,它的主要区别是集成的 Cboot 和 Vin 电容器?
在    轻负载下运行时、与初始器件 TPS62740DSSR 特殊特性相比、估算/比较这些替代方案在效率方面的性能的最佳方法是什么?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我认为对于轻负载效率、 您可能需要寻找 LMR36500、LMR36501或 LMR36502。 它可在高达200mA 的轻负载下运行、这可能有助于满足您的效率要求。

    通常为了比较效率、 我建议检查 DS 的应用部分以进行一些初始比较。  

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、
    感谢您的答复。

    我仔细 查看了您的建议、并查看了 LMR36506 (最高600mA、同一系列)。
    我当时正在尝试  使用 Webench 工具获取一些效率和输入电流估算值。
     
    下面是 使用  LMR36503RFRPER 的电路和配置链接。
    Vin = 8.5V、Vout = 2.8V、Iout = 1uA

    (webench.ti.com/.../SDP.cgi)

     
    根据系统信息、考虑到输出电流约为1uA - 10uA、显示的效率非常低(约为0%-2%)。 这可能会将输入电流增加到大约数百 uA 、甚至可能在 mA 范围内。

    另一方面、 TPS62740DSSR (Vin=4.2V、Vout = 2.8V)在输出电流为1uA 时的效率约为48%、从而保持了输入电流< 2uA。 在我们的实验测试中也可以观察到这一点。

    因此、 与 TPS62740DSSR 相比、LMR36506似乎不是一个很好的选择。  

    考虑到这些信息、您能提供一些建议吗?

    即、  也可以考虑将 LDO (可能是 TPS7A26)用于以下(e2e.ti.com/.../how-to-improve-buck-converter-light-load-efficiency-with-an-ldo-part-2)中所述的轻负载的方法。
    但是、因为在我们的应用中、 低/高负载电流曲线之间的范围为100mA 差值、所以可能(<1A)   、并且替代方案与 TPS62740DSSR 类似、但可以 建议使用更大的输入范围。

    感谢您的关注、

    此致、

    法比奥



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    在这种情况下、最好根据您的应用查看 LMQ66410。 但是、如果器件的效率不够高、我也向低 VIN 降压转换器应用团队寻求帮助找到合理的解决方案。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚使用了  面向 LMQ66410的 Webench 工具、该工具的效率略高于之前的工具、但仍然低于5%、这使得它对于我们的应用来说并不是足够好(考虑 使用 TPS62740DSSR 的结果)。

    我将等待进一步的反馈。


    感谢您的支持、   


    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以查看 TPS62903吗?

    谢谢  

    Tahat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    是的、我们刚才考虑了 TPS62901 (同一系列)进行了一些计算、并订购了一些用于效率测量的器件。
     
    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、如果您需要进一步的支持、请告诉我