主题中讨论的其他器件: LMR43610、LMR36501 、LMR36500、LMR36502 、 LMR36506、TPS7A26、 TPS62903、 TPS62901
您好、TI 团队、
我们一直在将 TPS62740DSSR 用于低功耗应用。 在其他优秀特性中、该器件的10µA 输出电流效率高达90%。
但是、需要对电压输入的新要求、在这种情况下、应用需要4V 至16V 的输入电压、 最大负载电流< 300mA。
此外、在 轻负载下运行时还需要高效率。
尽管 转换器的输入范围(高达36V)和最大电流是比所需参数更大的参数、但 LMQ66410似乎适用于此应用。
-是否有任何其他选项可以建议?
-即,LMR43610似乎也是一个不错的选择,它的主要区别是集成的 Cboot 和 Vin 电容器?
在 轻负载下运行时、与初始器件 TPS62740DSSR 特殊特性相比、估算/比较这些替代方案在效率方面的性能的最佳方法是什么?
感谢您的关注。