This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:电源管理论坛

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325912/bq27427evm-power-management-forum

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMBQ27427

尊敬的先生:

      我正在使用 BQ27427EVM 检查相关功能。  

首先、我应用我们现有的电池、相关参数通过 bqstudio 进行设置、如下所示。  

充电周期后发现 FullChgCap 为357mA 383Qmax、状态为 StateOfChg=100、但我们的电池测试仪确认该电池的实际容量超过此值(~387mA)。   

您能告诉我这是否合理吗?  或我需要修改哪个设置?  

此外、电量监测计在放电期间的一些行为如下所示、

1.样品1625:308mA 中的"True Remcapacity"下降至273mA 85%SOC

2. 样品2150:从28mA 中增加到79mA 中的"True Remcapacity" 10% SOC

3. 示例2340:"True Remcapacity"突然改为339mA,并且 SOC 更新异常(0%~100%)。 不确定这是因为此时电压未达到3.0V (端子)。  

如上所述、它是否与 电量计误估算的可用容量有关?  

在这里、我还上传了详细的日志文件供您参考。 请帮我解答。 谢谢。  

   e2e.ti.com/.../7282.HTC_5F00_383mAH_5F00_DSG_5F00_1C_5F00_3V0_5F00_B.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    CAM 请您向我提供此文件的 gg 文件? 此外、chemID 是如何匹配的? 您是否使用 GPCCHEM 工具来匹配您的 chemID?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

            我还没有使用 GPCCHEM 工具。

    我选择该3142 chemID 的原因是4.4V 充电电压与我现有的电池电压相同。

    在上一条消息中首次设置这些参数列表后,测量仪表忽略了 Around 20mA 的参数列表。  

    我已检查 Actula 放电容量是否为376mA log file (时间达到3.0V*Average Current),它的外观与测量仪表允许使用357mA 相似。   

    以下是 gg 文件。  

    e2e.ti.com/.../383_5F00_ST.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    查看您提供的 gg 文件后、您似乎没有成功完成对电量监测计的学习周期。 这将影响监测计对电池化学容量的预测方式。 请参阅这份关于 实现成功学习周期的文档。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

     1.完成学习循环后,QMax 和充满电的容量都变为403mA 和380mA Theh 结果为正、 容量实际上已完全放电。 因此、我是否仍需要使用 GPCCHEM 工具来选择其他 chemID?

    2.看起来测量仪表保留23mA 在 Qmax 参数。 原因是什么?

    3.我发现 Qmax 在 relax 模式下需要很长时间(2到3个小时)才能 修改。  这意味着监测计 在没有完全学习周期的情况下总是会有这种思维方式、例如错误预测。  对吧? 是否有任何配置可以在没有如此长的时间的情况下加快 QMax 更新时间?

    4、如果我们想在没有学习周期的情况下改进它的预测误差,我们需要将黄金映像写入到量表中。 对吧?

    我还共享 gg 文件,日志文件后学习周期如下。 如果有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。  

    e2e.ti.com/.../9310220.gg.csve2e.ti.com/.../ 383mAH_5F00_Relax_5F00_326_5F00_0221.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    在学习周期结束后查看已发送过来的 gg 文件后、似乎仍然没有成功完成学习周期。 学习周期成功完成后、我们应该会看到更新状态会更新。 由于更新状态仍然为0x00、这告诉我学习周期没有成功完成。 我建议使用 GPCCHEM 工具、以确保您正在使用的 chemID 能够很好地匹配。 如果使用了不正确的 ChemID、则这可能会导致学习循环无法成功完成。 我怀疑这可能导致您看到的行为。 要回答最后一个问题、为了实现准确的监测、您必须在监测计上执行学习周期。 执行此学习周期并配置电量监测计后、您可以导出黄金映像。 一旦这个黄金映像被创建、就无需执行另一个学习周期。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我已在 bqStudio 中完成了学习周期、下面是 bqStudio 工程中遵循的休息-充电-休息-放电过程。 bqStudio 告诉我结果通过了。 VOK 和 RDIS 等所有寄存器位的行为都与上述学习周期文档相同。 Qmax 确实已修改为我预期的值。 但在 我检查的每个周期阶跃中、状态位始终为0x00。 如果周期 过程不完成、为什么 bqstudio 显示"Pass "word? 这毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、  

    我的回复有更新吗? 我检查了整个周期、QMax 和 Ra 表已更改、但更新状态位始终为0x00。 其他人应该检查或更正哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    很抱歉混淆、我已就此咨询团队、只要 QMax 和 Ra 表更新、学习周期就已成功完成。 您可以手动将更新状态值更改为0x06。 此外、您是否能够使用 GPCCHEM 工具来匹配 chemID?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

            感谢您的澄清、这 对我来说是一个好消息。  

    我想知道将更新状态更改为0x06有什么含义吗?  当我忘记执行此操作时、我会直接执行黄金映像创建。  我们会发生什么情况?  

    至于 GPCCHEM 工具、我还没有完成这个过程。 在完成学习周期后仍然需要执行此过程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    更新状态0x06表示学习周期已成功完成。 请参阅" 成功实现学习周期" 文档中的以下图片。  

    我认为您不需要使用 GPCCHEM 工具来匹配您的 chemID、因为学习周期已经成功完成、尽管仍然这样做可能是一个好主意、以确保您能够实现良好的匹配。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

            明白了。  

    我想知道为什么电量监测计不  自动将更新状态更改为0x06?   此电量监测计的固件问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    抱歉、不要强制将更新状态位设置为0x06。 这适用于闪存监测计、但不一定适用于 BQ27427等 ROM 监测计。 请仅遵循充电和放电顺序的"成功实现学习周期"文档。 有关更新状态、请按照从 BQ27427 TRM 中获取的下图进行操作。  

    此致、  

    Jonny.