Other Parts Discussed in Thread: BQ27427EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM、 BQ27427
尊敬的先生:
我正在使用 BQ27427EVM 检查相关功能。
首先、我应用我们现有的电池、相关参数通过 bqstudio 进行设置、如下所示。
充电周期后发现 FullChgCap 为357mA 383Qmax、状态为 StateOfChg=100、但我们的电池测试仪确认该电池的实际容量超过此值(~387mA)。
您能告诉我这是否合理吗? 或我需要修改哪个设置?
此外、电量监测计在放电期间的一些行为如下所示、
1.样品1625:308mA 中的"True Remcapacity"下降至273mA 85%SOC
2. 样品2150:从28mA 中增加到79mA 中的"True Remcapacity" 10% SOC
3. 示例2340:"True Remcapacity"突然改为339mA,并且 SOC 更新异常(0%~100%)。 不确定这是因为此时电压未达到3.0V (端子)。
如上所述、它是否与 电量计误估算的可用容量有关?
在这里、我还上传了详细的日志文件供您参考。 请帮我解答。 谢谢。

e2e.ti.com/.../7282.HTC_5F00_383mAH_5F00_DSG_5F00_1C_5F00_3V0_5F00_B.xlsx