大家好、
客户使用 UCC27531来测试和比较 SI8271DB-ISR。
蓝色表示输入、黄色表示输出。 为什么 UCC27531出现了一些问题? 我查看了数据表、发现上升时间没有太多差异。 谢谢
输入信号1.25MHz
左侧 pic 是 UCC27531、
右侧的 pic 是 SI8237



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
MOSFET 的最大开关频率 取决于许多不同因素、例如 Qg、Qgd、Rg、栅极驱动器、 PCB 布局等。
不过、为 FET 提供高开关频率的一个关键因素是栅极驱动器。 使用下面的公式、我们可以根据您的要求确定栅极驱动器本身是否可以处理1MHz:
P = Qg * VDD * Fsw -> Qg = 46nC (FET 数据表中的典型值)、VDD = 24V (根据波形)、FSW = 1MHz
P = 46nC * 24V * 1MHz = 1.104W
TJ =(P * RθJA)+ Ta --> P = 1.104W、 RθJA = 178.3 C/W (来自 UCC27531数据表)、并且 Ta ~ 25C
TJ =(1.104W * 178.3C/W)+ 25C = 221.84C 大于 UCC27531DBV 的绝对最大值,
我建议降低 VDD 或寻找具有较低 Qg 的 FET。
谢谢。
鲁巴斯