This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:关于 UCC27531 BW 销售指南

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316328/ucc27531-about-ucc27531-bw-qesetion

器件型号:UCC27531

大家好、


客户使用 UCC27531来测试和比较 SI8271DB-ISR。

蓝色表示输入、黄色表示输出。 为什么 UCC27531出现了一些问题? 我查看了数据表、发现上升时间没有太多差异。 谢谢  

输入信号1.25MHz

左侧 pic 是 UCC27531、

右侧的 pic 是 SI8237

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我想您可能混淆了波形中的输入和输出图(黄色 表示~4V、蓝色表示~24V、右侧是~12V)。 您能否发送 VDD 和 EN 引脚的波形? 可能会有噪声、由于该大电阻、尤其是 EN 引脚中。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    请参阅   VDD 和 EN 引脚的波形。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提供波形。 您的 EN 信号不应导致输出问题、但 为了确保这一点、请  始终尝试降低 EN 引脚上的电阻。 您还可以尝试拆焊 R34并 将栅极驱动器 IC 连接到一个接地端。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    已经超过两周了、我假设问题已经解决、所以我将关闭此主题。 如果仍有与此相关的问题、请回复以重新打开此主题。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    客户使用  UCC27531驱动 MOSFET。 1MHz 附近的信号速度。

    但 MOSFET 似乎不支持这么快的频率。

    您是否知道如何计算 MOSFET 的最大频率操作? 坦斯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    MOSFET 的最大开关频率 取决于许多不同因素、例如 Qg、Qgd、Rg、栅极驱动器、 PCB 布局等。

    不过、为 FET 提供高开关频率的一个关键因素是栅极驱动器。 使用下面的公式、我们可以根据您的要求确定栅极驱动器本身是否可以处理1MHz:

    P = Qg * VDD * Fsw -> Qg = 46nC (FET 数据表中的典型值)、VDD = 24V (根据波形)、FSW = 1MHz

    P = 46nC * 24V * 1MHz = 1.104W

    TJ =(P * RθJA)+ Ta --> P = 1.104W、 RθJA = 178.3 C/W (来自 UCC27531数据表)、并且 Ta ~ 25C

    TJ =(1.104W * 178.3C/W)+ 25C = 221.84C 大于 UCC27531DBV 的绝对最大值,

    我建议降低 VDD 或寻找具有较低 Qg 的 FET。

    谢谢。
    鲁巴斯