您好!
随附文档中有一个波形。 您可以检查一下。
e2e.ti.com/.../TLV757-output.pdf
1)启动时,设备(A)的 Vin>Vout,而设备(B)的 Vin=Vout。 我认为器件(A)工作正常、因为它具有 VDO。 是这样吗?
VIN 和 EN 共用一根公共电源线。
2) 2) 当 EN 由另一个电路供电(Vin≠EN)时、输出电压在 EN =高电平之前变为大约0.8V。 您能告诉我原因吗?
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
随附文档中有一个波形。 您可以检查一下。
e2e.ti.com/.../TLV757-output.pdf
1)启动时,设备(A)的 Vin>Vout,而设备(B)的 Vin=Vout。 我认为器件(A)工作正常、因为它具有 VDO。 是这样吗?
VIN 和 EN 共用一根公共电源线。
2) 2) 当 EN 由另一个电路供电(Vin≠EN)时、输出电压在 EN =高电平之前变为大约0.8V。 您能告诉我原因吗?
此致、
西井市
尊敬的 Juliette-San:
感谢您的确认。
我来问您一个另外的问题。
1)"7.1.3如果退出压降"是正确的、您能否告诉我为什么 Vin 和 Vout (VDO)之间的差值大于我发布的第一个文档中器件(A)波形中数据表上的值?
2) 2)了解 TLV757的运行方式与 Vin=Vout 不同(如本文档中器件(B)的波形所示)是否正确?
很抱歉耽误你的时间、但我已将原理图通过私人邮件发送给您。
3) 3) 当 EN 由另一个电路供电时(Vin≠EN)、输出电压在 EN =高电平之前变为大约0.8V。 您能从电路图中看出这种情况的原因吗?
此致、
西井市
很抱歉 Nishie-San、
当 EN 由另一个电路(Vin≠EN)供电时,输出电压在 EN=High 之前约为0.8V。
EN 是否高于 VIN? 什么电路是 EN 受电。
此致!
朱利耶特
西三喜
1)"7.1.3如果退出压降"是正确的、您能告诉我为什么 Vin 和 Vout (VDO)之间的差值大于我发布的第一个文档中 Device (A)波形中数据表上的值吗?
压降电压随输出电流的变化而变化。 我不确定器件支持的电流是多少、但这可能是原因。
了解 TLV757的运行方式与 Vin=Vout 不同(如本文档中器件(B)的波形所示)是否正确?
您能解释一下这句话是什么意思吗? 我不确定我是否理解。
当 EN 由另一个电路(Vin≠EN)供电时、输出电压在 EN=高电平之前变为大约0.8V。 您能从电路图中看到这种情况的原因吗?


使能电路是如何连接的? TPS79633 EN 引脚的内部节点上可能会存储正在放电到 TLV757中的电荷。
客户没有使用多封装 EVM 来测试 TLV757是否有原因? 奇数配置/连接可能导致此处所示的波形异常。