This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:启动时的输出电压

Guru**** 2509015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317102/tlv757p-output-voltage-at-start-up

器件型号:TLV757P

您好!

随附文档中有一个波形。 您可以检查一下。

e2e.ti.com/.../TLV757-output.pdf

1)启动时,设备(A)的 Vin>Vout,而设备(B)的 Vin=Vout。 我认为器件(A)工作正常、因为它具有 VDO。 是这样吗?

VIN 和 EN 共用一根公共电源线。  

2) 2) 当 EN 由另一个电路供电(Vin≠EN)时、输出电压在 EN =高电平之前变为大约0.8V。 您能告诉我原因吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie。  

    从数据表中可以看出、典型的启动情况如下所示:

    器件 A 和器件 B 是否使用了相同的 PCB 布局和原理图?

    2) 2)是从电源还是从 EN 引脚读取示波器波形? 可能会有电压耦合到 EN 引脚上。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您的支持。

    1) 1) 原理图不同。 器件(A)在 VIN 和 EN 之间有直接连接。 器件(B)已拆分 VIN 并将其输入 EN。 它还在输入电压和输出电压之间添加了一个肖特基二极管。

    2) 2)我想给大家发一个电路图。 您可以授予我一个朋友的请求吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:  

    您是否能够探测 VEN? 由于 EN 引脚上具有内部电阻器、EN 上的电压可能不是您预期的电压。  

    对于器件2、您能否将波形放大、以便焦点放在 VOUT 启动波形上? 我想对时间有更好的了解。  

    我已接受您朋友的请求、请在您有机会时发送。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    与客户核实您所请求的内容。 请稍等片刻。

    此外、关于图 5-12、您在另一天的回答中、我不了解 VIN 和 VOUT 在启动时的关系、因为 VIN 已经是5V。 关于另一个器件的数据表的波形、了解 TLV757P 的行为类似这样是否正确?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie。  

    根据  TLV757P 数据表、当 VEN = VIN 时:

    不同器件之间的开通时间会发生变化。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    数据表中的"7.1.3退出压降"描述了启动时的慢速斜坡。 根据此说明、识别启动时缓慢斜升期间的 VIN≠Vout 是否正确?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie,s

    是的、更准确地说 VOUT 是 VIN 的一个函数。  

    此致!

    朱利耶特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您的确认。

    我来问您一个另外的问题。

    1)"7.1.3如果退出压降"是正确的、您能否告诉我为什么 Vin 和 Vout (VDO)之间的差值大于我发布的第一个文档中器件(A)波形中数据表上的值?

    2) 2)了解 TLV757的运行方式与 Vin=Vout 不同(如本文档中器件(B)的波形所示)是否正确?

    很抱歉耽误你的时间、但我已将原理图通过私人邮件发送给您。

    3) 3) 当 EN 由另一个电路供电时(Vin≠EN)、输出电压在 EN =高电平之前变为大约0.8V。  您能从电路图中看出这种情况的原因吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、  

    我会浏览您的原理图、并在审阅后回复您的其他问题。  

    此致!  

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您的支持。

    我期待您对原理图检查提出意见。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Nishie-San、  

     当 EN 由另一个电路(Vin≠EN)供电时,输出电压在 EN=High 之前约为0.8V。

    EN 是否高于 VIN? 什么电路是 EN 受电。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    VIN 和 EN 具有相似的电压。  EN 电压由电源监测 IC 提供。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西三喜

    1)"7.1.3如果退出压降"是正确的、您能告诉我为什么 Vin 和 Vout (VDO)之间的差值大于我发布的第一个文档中 Device (A)波形中数据表上的值吗?

      

    压降电压随输出电流的变化而变化。 我不确定器件支持的电流是多少、但这可能是原因。  

    了解 TLV757的运行方式与 Vin=Vout 不同(如本文档中器件(B)的波形所示)是否正确?

    您能解释一下这句话是什么意思吗? 我不确定我是否理解。

    当 EN 由另一个电路(Vin≠EN)供电时、输出电压在 EN=高电平之前变为大约0.8V。  您能从电路图中看到这种情况的原因吗?

    使能电路是如何连接的? TPS79633 EN 引脚的内部节点上可能会存储正在放电到 TLV757中的电荷。

    客户没有使用多封装 EVM 来测试 TLV757是否有原因? 奇数配置/连接可能导致此处所示的波形异常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您的答复。

    与客户一起检查输出电流条件。

    还要告诉客户、原理图是最可能的原因。 我不知道他们为什么不使用 EVM 并使用附加电路配置。

    此致、

    西井市