This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jesse:
感谢您的回复,但您分享的测量是 Y 轴的俯仰。 我对 X 轴俯仰有问题。
焊盘中心到其他焊盘中心间隙在焊盘图案中是1.6mm ,而在组件机械制图中它只是0.9mm 由于 PCB 封装中 的间隙更大,组件引线未完全放在焊盘上。
这会导致元件引线上出现干焊。
因此、请澄清在焊盘图案中焊盘与焊盘之间存在更多间隙是否有任何具体原因? 如果有任何问题、请告诉我。
尊敬的 Amuta:


这是为了考虑器件的引脚容差、例如、对于引脚2和引脚6、在绝对最小值条件下、引脚长度将是0.4mm。 这使焊盘在87.5%引脚到焊盘接触处的上方悬空.05mm。 在最大长度为0.6mm 时、我们可以看到的是58%引脚间接触、但总的来说、您应该看到的是~75%引脚间接触。
这不应影响器件的性能。 这与我们的其他客户正在使用的占用空间相同、并且我们没有遇到任何与占用空间维度相关的问题。
杰西