This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:TPS3899DL01DSER

Guru**** 2503005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319681/tps3899-tps3899dl01dser

器件型号:TPS3899

实际上,我们计划 在我们的其中一个设计中使用这 一部件,但问题是,这一实际部件的间距与 PCB 封装建议不同,因为组件引线不能正确地放在焊盘上。 因此、请帮助确认为什么两个铜定义的 焊盘与组件相比间隙更大、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amuta:

    您能否分享一下您的设计中使用的封装? 下面是模型占用空间的间距测量值以及数据表机械制图。 这些封装也与我们用于 EVM 的相同。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的回复,但您分享的测量是 Y 轴的俯仰。 我对 X 轴俯仰有问题。

    焊盘中心到其他焊盘中心间隙在焊盘图案中是1.6mm ,而在组件机械制图中它只是0.9mm 由于 PCB 封装中 的间隙更大,组件引线未完全放在焊盘上。

    这会导致元件引线上出现干焊。

    因此、请澄清在焊盘图案中焊盘与焊盘之间存在更多间隙是否有任何具体原因? 如果有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amuta:  

    这是考虑引脚宽度容差。 通过这种方法、可以保证 焊盘上至少有0.35mm 的引脚。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我仍然不能理解在焊盘模式中给焊盘带来如此大的差距的概念。 因此未正确焊接引线、而且根据 IPC 7351标准、引线必须至少放置在焊盘上75%、但在这里小于该值。

    那么它不会影响性能? 请说明。 请在 img 下面进行检查。 蓝色轮廓是我们的实际元件 、黄色是铜焊盘。 很明显、组件引线不是完全位于 PCB 封装上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    请根据以下查询进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amuta:

    这是为了考虑器件的引脚容差、例如、对于引脚2和引脚6、在绝对最小值条件下、引脚长度将是0.4mm。 这使焊盘在87.5%引脚到焊盘接触处的上方悬空.05mm。 在最大长度为0.6mm 时、我们可以看到的是58%引脚间接触、但总的来说、您应该看到的是~75%引脚间接触。  

    这不应影响器件的性能。 这与我们的其他客户正在使用的占用空间相同、并且我们没有遇到任何与占用空间维度相关的问题。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    如果我们根据元件的引脚长度定制焊盘尺寸、它对元件性能是否会产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amuta:

    不可以、如果您将焊盘定制为更大一点、则性能应该不会受到影响。 我只是想确认一下、您希望将焊盘调整到多大的长度?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我们只是想以这样的方式调整焊垫、使脚趾将是0.00或+0.02 mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

    杰西