主题中讨论的其他器件:LM7480、 LM74800-Q1
您好!
下面的电路有问题:

输入电压范围9 - 65V
功率:36W
输入电容 Cin:0.5uF
输出电容 Cout:10.047uF (在 LM7480和开关电源之间)
浪涌限制电容 Cdvdt:2x 4.7nF
Q1输入寄生电容 Ciss:1044pF
当使用100nF 的电荷泵电容器时:
(Vs:黄色| CAP:蓝色)启用之前和之后

47nF 的电荷泵电容器:

使用147nF - 220nF 的电容器时、 电路的工作电压为30V。
有什么建议吗?
注意: 当 R1短接时电路工作正常
谢谢
亚辛