This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:利用 SYS 感应电阻器进行遥感

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312699/bq25730-remote-sense-leveraging-the-sys-sense-resistor

器件型号:BQ25730

嘿电池充电器团队、

我有一位客户 针对新项目评估了 BQ25730、我们希望就使用 SYS 感应电阻器进行遥感操作的可能性获得您的建议和指导。 您可以在下面找到所有相关信息和问题、如果您需要任何其他信息来提供反馈、请告知我们!

客户查询摘要:

  • 我们正在使用 BQ25730RSNR 进行原型设计、以便为电池充电、并 想知道是否可以使用 SYS 感应电阻器进行遥感
  • 我们希望尽快为电池充电、现在的主要瓶颈是"充电控制器 PCB"和"电池接口 PCB"之间的长导线长度、如下面的方框图中所示

  • 充电器配置为在12.9A 时执行 CC、然后在21V 时执行 CV、
  • 由于 IR 这些长导线的 V=SOC 压降,CC--> CV 转换发生的时间远早于80%左右的 SOC
    • 如果充电控制器和电池之间没有任何导线长度,我们期望在达到 CC--> CV 转换之前获得高达~97%的 SOC (凭经验测量)。
  • 根据数据表中的方框图、如果我们将以下所有网络路由到"电池接口 PCB"、似乎我们能够执行遥感功能
    • PPBATT_FETT
    • ISNS_BATT_R_P (SRP):感应电阻器正极
    • ISNS_BATT_R_N (SRN):感应电阻器负极和 VSNS_VBAT
    • 接地
  • 我们对此的主要关注点是:
    • 耦合到检测电阻网络的噪声(在12.9A 的最高充电电流下、检测电阻两端的电压差仅为64.5mV、因此我们非常容易受到噪声的影响。 VBATT 由8位 ADC 感测、其最小分辨率为81.28mA (0.64mV、带5m Ω RSNS)
    • 通过在感测线上引入更大的电感、我们可能会违反稳压器的稳定性(可以通过执行负载阶跃进行测试吗?)

您觉得这可能吗? 您的任何其他客户以前是否做过类似遥感的事?

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    让我来看看这个。

    但是、我需要澄清有关检测电阻器的信息。 您提到"YS sense resistor"。 您是指 SRP 和 SRN 之间的感应电阻器吗?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    是的、这里的"DYS 感应电阻器"是指稳压器 SYS 侧的感应电阻器、即 SRP 和 SRN 之间的感应电阻器。 根据方框图、VSNS_VBAT 通过 SRN 的电压分频来测量、因此我们的想法是将传感电阻器移动到非板载位置、从而实现遥感功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    谢谢。 让我来找出此设置的最佳做法。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    妥善做法是将 RSR 电流检测装置放置在电池旁边、以便 SRN 精确检测电池电压。 客户还可以使用宽布线、从而降低电源路径上的 IR 压降。 此外、我们以差分对的方式路由 SRP/SRN、从而更大限度地减小寄生电感。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    我们建议将 SRN 和 SRP 从 bq25730到充电控制器 PCB 上的连接器(~20mm 带状线布线)、然后穿过300mm 14-16AWG 双绞线、最后是从连接器到电池接口 PCB 上感应电阻器的40mm 带状线。

    您能提供任何有关验证稳压器稳定性的建议吗? 我担心、由于高寄生电感、这种设计会提高稳定性限制。

    您能否就我们如何使用此类布局验证稳压器是否稳定提供建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    让我确认一下。 "我不会骗你的。"

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    建议进行一个简单的负载阶跃并检查阶跃响应。 稳定时间和过冲(如果有的话)应该验证稳定性。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 、遥感将发生在安装在不断移动的部件上的 PCB 上。 在使用过程中、可能会在某一时刻丢失连接。 您能否描述感测装置断开时的故障机制? 您还可以建议一个回退解决方案吗? 我想到的一个解决方案是充电器 IC 所在的 PCB 上具有足够弱的电阻器网络。  

    此致、
    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果物理连接断开、则意味着充电路径已打开。 是这样吗? 在这种情况下充电将停止。 您期望哪种回退解决方案?  比如、在连接断开时如何配置充电? 我建议将充电电流设置为零。

    此外、我不明白在物理连接断开时、弱电阻网络有何帮助。 您能用图表解释一下吗?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi

    下面是一个组装图。



    感应电阻器位于 BQ 的一个单独组件中、即"充电器臂总成"。 此组件物理移动(带电机) 、以连接"客户端设备"以及从"客户端设备"上分离。 我们发现了一种风险、即"SRP 和 SRN 线束"可能会在产品生命周期的某个时间点断开、而"主机设备"正在为"客户端设备"充电。 我们希望了解 BQ 的 SRN 和 SRP 引脚在充电期间与检测电阻失去连接的后果。 BQ 是否仅仅停止充电?

    在上述情况下、SRP 和 SRN 将悬空。 数据表第26页的功能方框图显示了 SRN 引脚上的内部电阻器网络、但我们是否应该向 SRP 引脚添加类似弱下拉电阻器的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果 SRP/SRN 线束断开、则电流检测放大器输入悬空。 因此、根据未知的电压、充电器可能会停止充电或发生 OCP 或其他故障。  

    关于 SRN 上的内部电阻网络、这是电池电压和电池充电调节的电压检测。 SRP/SRN 上的泄漏匹配。 因此,建议不要在 SRP 上添加任何下拉。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    谢谢你。 我们将相应地进行设计。

    此致、
    约瑟夫