This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:关于 BAT 端子和 BAT_SNS 端子之间的连接

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316339/bq27z561-r2-about-the-connection-between-bat-terminal-and-bat_sns-terminal

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561EVM-011BQ27Z561

尊敬的先生:

 如果 BAT_SNS 端子直接连接到 BAT 端子、情况会不会很好?
 BAT 端子通过数据表简化版原理图中列出的 R1电阻器(10 Ω)连接到锂离子电池正端子。
 BAT_SNS 端子通过 R2电阻(1k Ω)连接到锂离子电池+端子。

 我们认为 BAT 端子的上升时间因 R1和 C1 (1uF)而晚于 BAT_SNS。
 但是、BAT_SNS 端子的绝对最大额定值为 VBAT+0.3V。
 BAT_SNS 端子是否会超过此规格(VBAT+0.3V)?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、BAT 和 BAT_SNS 线路应单独运行、在出现 IR 电源路径损耗之前、它们应直接位于电池+节点处。 电压和电流需要具有非常动态的特性才能违反规范、我认为这不是问题。 我建议遵循 EVM、以获得元件和 布局帮助。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller

     感谢您的答复。

     请告诉我 什么是 IR 电源路径损耗。
     此外、我们还担心加电和断电的瞬态时序。
     我们使用 BQ27Z561EVM-011在 这些时间检查 BAT 端子、BAT_SNS 端子、SRN 端子和 SRP 端子的电压。
     请参阅以下数据。




     BAT_SNS 端子、SRN 端子和 SRP 端子在上电时序时超过了 VBAT+0.3V。
     我们是否应该遵循 BQ27Z561EVM-011电路? 或者我们是否应该遵循数据表的绝对最大额定值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源路径 IR 损耗是由大电流导致的、因此需要将电压检测线连接到尽可能靠近电池顶部的位置。

    我与设计人员讨论了这一点。 他提到、只要 BAT_SNS 引脚上的1K Ω 串联电阻来自电池组顶部、电池连接期间的短瞬态应该不会损坏器件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller

     感谢您的回答。

     我知道、连接 R2电阻器(1k Ω)后、BAT_SNS 引脚不应在电池连接期间因短瞬态而损坏器件。

     我们设计的产品参考以下电路。
     Rsense 连接到 锂离子电池正端子。




     SRN 和 SRP 引脚在上电时序上也超过了 VBAT+0.3V。 (请参阅上述数据。)
     这些引脚在 BQ27Z561EVM-011的电路上没有1k Ω。




      在电池连接期间、这些引脚是否会因短暂的瞬态而损坏器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的、只要接入串联电阻、SRN/SRP 引脚就不应受到瞬态影响。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller

     感谢您的回答。
     是 SRN/SRP 引脚 SRN:R2+R10/SRP:R3+R9的串联电阻、如图3-5所示。 BQ27Z561参考原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    SRN/SRP 引脚的串联电阻为 SRN:R2/R18 (取决于高侧或低侧感测)和 R10、SRP:R3/R17 (取决于高侧或低侧感测)和 R9。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jonny。

     感谢您的回答。

    此致、