This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
如果 BAT_SNS 端子直接连接到 BAT 端子、情况会不会很好?
BAT 端子通过数据表简化版原理图中列出的 R1电阻器(10 Ω)连接到锂离子电池正端子。
BAT_SNS 端子通过 R2电阻(1k Ω)连接到锂离子电池+端子。
我们认为 BAT 端子的上升时间因 R1和 C1 (1uF)而晚于 BAT_SNS。
但是、BAT_SNS 端子的绝对最大额定值为 VBAT+0.3V。
BAT_SNS 端子是否会超过此规格(VBAT+0.3V)?
此致、
尊敬的 Keller
感谢您的答复。
请告诉我 什么是 IR 电源路径损耗。
此外、我们还担心加电和断电的瞬态时序。
我们使用 BQ27Z561EVM-011在 这些时间检查 BAT 端子、BAT_SNS 端子、SRN 端子和 SRP 端子的电压。
请参阅以下数据。
BAT_SNS 端子、SRN 端子和 SRP 端子在上电时序时超过了 VBAT+0.3V。
我们是否应该遵循 BQ27Z561EVM-011电路? 或者我们是否应该遵循数据表的绝对最大额定值?
此致、
尊敬的 Keller
感谢您的回答。
我知道、连接 R2电阻器(1k Ω)后、BAT_SNS 引脚不应在电池连接期间因短瞬态而损坏器件。
我们设计的产品参考以下电路。
Rsense 连接到 锂离子电池正端子。
SRN 和 SRP 引脚在上电时序上也超过了 VBAT+0.3V。 (请参阅上述数据。)
这些引脚在 BQ27Z561EVM-011的电路上没有1k Ω。
在电池连接期间、这些引脚是否会因短暂的瞬态而损坏器件?
此致、
你好。
SRN/SRP 引脚的串联电阻为 SRN:R2/R18 (取决于高侧或低侧感测)和 R10、SRP:R3/R17 (取决于高侧或低侧感测)和 R9。
此致、
Jonny.
亲爱的 Jonny。
感谢您的回答。
此致、