Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011, BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561EVM-011、 BQ27Z561
尊敬的先生:
如果 BAT_SNS 端子直接连接到 BAT 端子、情况会不会很好?
BAT 端子通过数据表简化版原理图中列出的 R1电阻器(10 Ω)连接到锂离子电池正端子。
BAT_SNS 端子通过 R2电阻(1k Ω)连接到锂离子电池+端子。 
我们认为 BAT 端子的上升时间因 R1和 C1 (1uF)而晚于 BAT_SNS。
但是、BAT_SNS 端子的绝对最大额定值为 VBAT+0.3V。
BAT_SNS 端子是否会超过此规格(VBAT+0.3V)? 
此致、