This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 22V-21V

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316145/ldo-22v-21v

主题中讨论的其他器件:TPS7A47

大家好、

您能建议我们是否具有用于22V 输入电压和21V 输出电流1A 的 LDO 吗?  

我看着自己,看到了一些旧的 PN。  

谢谢!

Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aida、  

    感谢您的问题、我建议使用 TPS7A47。  https://www.ti.com/product/TPS7A47 这是一款低噪声、高 PSRR 的器件、电压为36V、最高为1A。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢。  

    麦基拉

x 出现错误。请重试或与管理员联系。