请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS7A47大家好、
您能建议我们是否具有用于22V 输入电压和21V 输出电流1A 的 LDO 吗?
我看着自己,看到了一些旧的 PN。
谢谢!
Aida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Aida、
感谢您的问题、我建议使用 TPS7A47。 https://www.ti.com/product/TPS7A47 这是一款低噪声、高 PSRR 的器件、电压为36V、最高为1A。
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢。
麦基拉