This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:输出电压采样点

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311278/ucc28631-output-voltage-sample-point

器件型号:UCC28631

大家好、

您能帮助说明一下 UCC28631的输出电压采样点吗?

 CS 引脚电压触发的输出电压采样是否低于图25中所示的 I_PK (DEM)?

 数据表中指定的输出电压采样延迟为1.7us 典型值。

您能否提供 延迟的最小值和最大值?

如果很难、您能否告诉我延迟有多大变化?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    感谢您在 UCC28631上提出查询。

    是的、输出电压采样在 CS 信号的下降沿触发。 CS 信号的延迟通常由检测电阻和 CS 引脚之间连接的电阻和电容的值决定。  

    从这一瞬间开始、输出电压采样恰好为1.7us (考虑关闭后由于泄漏而导致的干扰)。 输出电压采样延迟没有最小值/最大值。 或许我可以与产品团队核实、看看他们是否有这方面的任何数据。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    谢谢你这么多的 答复。

    好的、请与产品团队一起检查采样延迟的最小/最大值。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    您能告诉我  I_PK (DEM)的确切定义以及计算方法吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    IPK (dem)是在内部设置的参考、取决于两个因素。

    1.基于感测到的输出电压的外部回路。 该取决于负载的环路由一个 ORing 电路(用于 CV 和功率限制模式)组成、用作控制律的输入。

    2.这个错误输出转化为等效的 Fsw 和 ipk(dem)。 然后将此值用于峰值电流控制、并将其与实际检测到的电流进行比较。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    好的、我知道 I_PK (dem)是从环路生成的基准。

    所以、当  从示波器截图触发输出电压采样时、是否可以确定确切的时序?

     如果 CS 下降斜率不够陡峭、我的客户如何估算时间?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    我向产品团队核实了此 Vout 采样时序的最小/最大值、但它们没有任何值。

    最小采样时间将由选择的电路参数决定、必须将其保持在1.7us 以下。

    由于控制器采用定点采样进行输出电压感测、因此必须遵守一些变压器设计约束条件。  在选择变压器匝数比、变压器电感(LPRI)和电流检测电阻(RCS)时、必须确保反激间隔期间相应的复位伏秒足以确保采样点 TOUT (SMP)处提供有效输出样本

    数据表的第31页对此进行了详细介绍。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    我知道我们无法提供采样延迟的最小/最大值。

    您能告诉我如何 从特定示波器截图中识别电流检测信号和 I_PK (DEM)的交叉点吗?

    此致、

     伊藤和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    在 DRV 下降沿之后的~1.7us 外部、对 VSENSE 引脚进行采样、这是我们应该从示波器截图中看到的信息。 然而、关断延迟和泄漏的栅极效应在内部进行了调整和优化、以获得良好的输出电压样本。  

    由于 CS 引脚上存在 RC、Gare 关断延迟在内部是传播延迟(内部)和外部的组合。 需要确保满足以下公式。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    CS 信号 在内部确定 VSENSE 采样点、但 DRV 用于 从外部查看采样点、是否正确?

    在 EC 表中、看起来采样点是使用.r.t DRV 下降沿指定的。

    为什么数据表中指定的延迟是针对 DRV 下降沿而不是 CS 的?

    如何 确定 DRV 下降沿?  您能告诉我阈值吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    DRV 下降沿由测得的实际感测到的电流与 IPK (dem)的相交决定。 IPK (DEM)是内部电压控制环路的输出。

    内部环路优化了对 o/p 电压的采样、以补偿上述延迟。 tsmp1是用于对输出电压采样的变量。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    实际上、我的客户希望确定何时从示波器截图中准确地采样电压。

    从示波器截图上看、很难从 CS 中找到、因为 IPK (dem)是 内部参考值。

    DRV 下降沿也没用、因为 它是 由测量的实际感测到的电流与 IPK (dem)相交决定的。

    此外、 延迟 通过变量 tsmp1进行内部补偿。

    从上述情况来看、我的客户无法准确地识别输出电压采样点、对吗?

    此致、

    伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好和之三

    只要泄漏环从 DRV 下降沿的瞬间消失且输出波形干净1.7us、我们就可以获得可靠的输出电压样本、并且控制器应良好调节。 如果辅助绕组波形没有清除1.7us、则控制器会通过发送高频脉冲进行反应、该脉冲可以将输出电压泵送到 OVP。 因此、务必通过适当的缓冲器和变压器设计来确保实现这一点、从而确保可靠运行。

    谢谢!

    渐变、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    由于它通过二极管反馈到 VSENSE 引脚、因此我的客户会关心关断后的采样点是否受二极管正向电压的影响。
    我的客户假设二极管导通时间比1.7us 快得多、应考虑正向电压。
    您能对此发表评论吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    谢谢你的答复。 因此、任何诸如 BAV70-V 之类的通用二极管应该适用于此目的。 是的、将考虑二极管压降。 但在此间隔期间、它应该不会影响输出电压、因为 DRV 输出较低、 并且二极管反向偏置、并且在输出电压调节电路之外。  

    在导通期间、二极管的 Vf 会对 Vsense 产生影响。 数据表的图2和23对其进行了说明。

    此致、

    哈里什