大家好、
您能帮助说明一下 UCC28631的输出电压采样点吗?
CS 引脚电压触发的输出电压采样是否低于图25中所示的 I_PK (DEM)?
数据表中指定的输出电压采样延迟为1.7us 典型值。
您能否提供 延迟的最小值和最大值?
如果很难、您能否告诉我延迟有多大变化?
此致、
伊藤和树
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kazuki-San:
感谢您在 UCC28631上提出查询。
是的、输出电压采样在 CS 信号的下降沿触发。 CS 信号的延迟通常由检测电阻和 CS 引脚之间连接的电阻和电容的值决定。
从这一瞬间开始、输出电压采样恰好为1.7us (考虑关闭后由于泄漏而导致的干扰)。 输出电压采样延迟没有最小值/最大值。 或许我可以与产品团队核实、看看他们是否有这方面的任何数据。
此致、
哈里什
尊敬的 Kazuki-San:
IPK (dem)是在内部设置的参考、取决于两个因素。
1.基于感测到的输出电压的外部回路。 该取决于负载的环路由一个 ORing 电路(用于 CV 和功率限制模式)组成、用作控制律的输入。
2.这个错误输出转化为等效的 Fsw 和 ipk(dem)。 然后将此值用于峰值电流控制、并将其与实际检测到的电流进行比较。
谢谢!
此致、
哈里什
尊敬的 Kazuki-San:
我向产品团队核实了此 Vout 采样时序的最小/最大值、但它们没有任何值。
最小采样时间将由选择的电路参数决定、必须将其保持在1.7us 以下。
由于控制器采用定点采样进行输出电压感测、因此必须遵守一些变压器设计约束条件。 在选择变压器匝数比、变压器电感(LPRI)和电流检测电阻(RCS)时、必须确保反激间隔期间相应的复位伏秒足以确保采样点 TOUT (SMP)处提供有效输出样本
数据表的第31页对此进行了详细介绍。
如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢!
此致、
哈里什
Harish-San、您好!
实际上、我的客户希望确定何时从示波器截图中准确地采样电压。
从示波器截图上看、很难从 CS 中找到、因为 IPK (dem)是 内部参考值。
DRV 下降沿也没用、因为 它是 由测量的实际感测到的电流与 IPK (dem)相交决定的。
此外、 延迟 通过变量 tsmp1进行内部补偿。
从上述情况来看、我的客户无法准确地识别输出电压采样点、对吗?
此致、
伊藤和树