This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:[电感器 I (平均值)以红色突出显示、是否这样说不建议使用?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552872, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300549/tps552892-q1-inductor-i-laverage-is-highlighted-in-red-is-that-saying-it-is-not-recommended

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882TPS552892TPS552872

团队、

输入电压:9V ~ 32V ( 输入电压典型值为12V/24V 的电池电源)

输出电压:18V

Imin:0.1A

Imax:5A (仅供参考、适用于短时脉冲、100kHz、栅极驱动电路电源)

输入 Excel 表格中的值时、电感器值以红色突出显示。 是不是说不推荐?

请提供建议。 我还考虑使用此器件  TPS552882

e2e.ti.com/.../TPS552892_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的联系。

    1.此器件的工作输入电压范围是多少? 对于24V 电池电源、它是否会高达48V?

    2.什么是应用和产品类型? 您是否具有此参考设计的方框图?

    此降压/升压转换器是否用于为 IGBT 提供栅极驱动器?

    5A 的脉冲宽度是多少? 它是否由该降压/升压器件直接供电?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    以下是我的输入:

    1.此器件的工作输入电压范围是多少? 对于24V 电池电源、它是否会高达48V?

     9V ~ 32V

    2.什么是应用和产品类型? 您是否具有此参考设计的方框图?

    其为 PSFB 拓扑。 1kW 电源。 因此、电源转换器设计为给后台处理电源、栅极驱动器电源加电。

    下面是粗略的方框图、  

    此降压/升压转换器是否用于为 IGBT 的栅极驱动器供电?

    栅极驱动器电源适用于 Si MOSFET 或 SiC MOSFET  

    5A 的脉冲宽度是多少? 它是否由该降压/升压器件直接供电?

    我在这里的意思是、如图所示的降压/升压转换器将连接到栅极驱动器电源、在100kHz 下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的反馈。

    1.如果车载电池是24V 系统、在负载突降的情况下、输入电压是否会高达48V?

    2.如果使用此降压/升压转换器为用于 MOSFET 的栅极驱动器供电、我认为 最大5A 电流来自驱动器的输出端、对吧? 如果是、我认为降压-升压转换器不需要输出5A、因为脉冲很短。 建议您测试为栅极驱动器供电的拉电流并查看最大输出电流。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果车载电池是24V 系统、在负载突降的情况下、输入电压是否会高达48V?

    我们具有负载突降保护。

    2.测试电路只能在 PCB 到达后才能使用。 我的想法是留出一些额外的裕度并设计转换器。 现在您已经知道我要实现的具体目标、并稍微设计了一些误差预算、因此选择电流和电感器时应该采用什么设计输入。  

    或者、您是否建议让我们以3A 为例进行设计、然后在 PCB 送达后立即测试电路。  如果我在稍后的时间点需要更大的电流、BOM (电感器、补偿元件等)是否会发生巨大变化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    对于您的应用、我认为3A 也很大、因为为驱动器供电的直流电流很小、建议使用1A 进行计算、这足以满足您的应用需求。 您可以在完成后在此处共享原理图。

    BRS、

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    1.我使用 Excel 工作表完成了计算。  您的评论?

    2.我还想知道 Iout (max)和 Iout (limit)之间的差异?

    3.在使用 TPS552872时,是否可以采用额定电流较低的相同计算方法?

    e2e.ti.com/.../3348.TPS552892_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohammed

    我认为使用 TPS552782是一个不错的选择。 建议在此功率级别使用2MHz 频率、以便可以使用更小的电感器。 建议选择饱和电流 大于4A 的1uH 电感器。

    Iout (max)是指应用中的最大输出电流。 Iout (limit)是指通过 ISN/ISP 引脚设置的输出限制。 请参阅数据表中的该说明。

    3.建议在输入端和输出端增加一些陶瓷电容(如10uF*2)。

    完成后可在此处共享原理图。 届时我们可以分享更详细的评论。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    请找到随附的文件供您查看。

    环境温度:65°C

    1.我将其设计为1.5A (最大值)、但我确定我的电流要求低于1A。  

    3. FPWM 模式在什么情况下启动?

    3.另外,如果让我们说,我正在设计500mA , I(Lvalley) max 是负数,这是什么表示? 请说明。

    仅供参考、在原理图中忽略了 EXTVCC 引脚的错误、错误地将其接地。 稍后会更改它。

    e2e.ti.com/.../8512.TPS552892_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx

    e2e.ti.com/.../TPS552892QWRYQRQ1_5F00_Power-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    Unknown 说:
    3. 在当前的 FPWM 模式下启用?

    当 MODE 引脚被拉高时、电感器电流始终处于 FPWM 模式、即使没有负载也是如此。

    Unknown 说:
    3. 此外,假设,我正在设计500mA , I(Lvalley) max 是负值,这是什么表示? 请说明。

    当电感器电流为负时、电流从输出侧流向输入侧。 这会降低效率、但 EMI 性能更好。 请参阅下面的波形。 通道5是电感器电流(25C_FPWM_9VIN_5Vout_0A)。

    下面是我对原理图的反馈:

    1.建议在此功率级别下使用400kHz Fsw。 将 R12更改为49.9K、首先将 C20更改为10nF。
    将电感器更改为4.7uH、使用400kHz Fsw。 建议选择大于8A 的饱和电流。
    建议在 SW1和 SW2的汽车应用中添加2.2Ω(1206)+330pF RC 缓冲器。
    将输出电容器之后的 R1作为 EVM 移动。
    将 R11更改为7.1k 可获得18V 输出。
    将 EXTVCC 悬空可选择内部 LDO。
    7、确定完 Fsw 和电感器后、我们可以推荐补偿参数。
    8.请遵循布局指导并在完成后发送给我们进行审核。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用过  TPS552872 计算表计算我的设计中所用的相同电阻。

    设计规格:18V/1A,环境温度:65C

    1.建议在此功率级别下使用400kHz Fsw。 将 R12更改为49.9K、首先将 C20更改为10nF。

    根据您对 TPS552872的建议、我使用了1uH。 将"Frequency (频率)"设置为2MHz

    将电感器更改为4.7uH、使用400kHz Fsw。 建议选择大于8A 的饱和电流。

    1uH、基于您对 TPS552872的建议

    建议在 SW1和 SW2的汽车应用中添加2.2Ω(1206)+330pF RC 缓冲器。

    已添加

    将输出电容器之后的 R1作为 EVM 移动。

    将在布局期间进行此更改。

    将 R11更改为7.1k 可获得18V 输出。

    已更新

    将 EXTVCC 悬空可选择内部 LDO。

    已更新

    7、确定完 Fsw 和电感器后、我们可以推荐补偿参数。

    考虑到2MHz Fsw 和1uH 电感器及相关电容器、调整了补偿网络。 您的评论???

    Question:

    1.模式引脚也应保持未连接状态? 如果是,我们如何计划轻负载条件?

    2.是否可以为负载电流使用相同的电感器,如 300mA 或1.3A  

    e2e.ti.com/.../2577.TPS552892_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx

    e2e.ti.com/.../TPS552892QWRYQRQ1_5F00_Power-Supply-3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的反馈、Mulin 将在今天晚些时候给您回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的等待。 400kHz 和2MHz 都可以、因此可以设置2MHz 来选择更小的电感器。 MODE 引脚不能悬空。 考虑 EMI,您可以使用 FPWM 模式。 请勿对300mA 或1.3A 等负载电流使用相同的电感器。 在升压模式下、电感器电流高于输出电流。 此外、在瞬态条件下、电感器电流也会增加。 因此、建议在 TPS552892中将电感器的 Isat>8A 或在 TPS552872中将 Isat>4A 使用。

    补偿参数:建议将 C19更改为15nF。 如果 C19过大、瞬态响应将会变慢。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解建议 在 TPS552872中使用 Isat>4A。

    1.我需要订购电感器、这样电路板到货后就可以进行测试了。 我的问题是、因为我只有粗略的功率预算、因此我已经将其设计为最大1A。 假设我的负载电流将远低于实际测试中的负载电流(例如:0.3A 或0.4A ),在这种情况下,我应该继续使用 我上面选择的相同电感器,或者选择不同的电感器。 说明

    2. 在升压模式下,电感电流高于输出电流。 说明  

    3. 如果 C19过大,瞬态响应会变慢。 更新了更改 如有任何应用手册、请提供说明或指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    1.在 TPS552872中、我仍然建议使用 Isat>4A 的电感器。 在负载瞬态或线路瞬态等一些瞬态场景中、瞬态电感电流将高于稳定状态。 或者发生短路时、瞬态电感器电流将高于4A。

    2.我们知道 Vin*In*eff=Vout*Iout。 在 BOOST 中,Vout>Vin,所以 Iin>Iout 很明显。

    请查看下面的电路。 如果 Ccomp 过大、我们可以看到 Vc 会在发生某种瞬态时缓慢变化。 然后补偿回路会缓慢调整、瞬态响应会变慢。

    此致、

    穆林